Experts in Man & Machine
20.11.2018

Die automatisierte Manufaktur

Roboter bei der Bearbeitung hochwertiger Porzellanartikel

Zusammenfassung
Zugegeben – es steckt noch immer viel Handarbeit in der Porzellanherstellung. Aber: Roboter tragen heute beim renommierten Hersteller Rosenthal entscheidend zur Realisierung hochwertiger Produkte in exzellenter Qualität bei. Zudem gewährleisten automatisierte Produktionsanlagen die wirtschaftliche Fertigung am Standort Deutschland.

Mit rund 800 Beschäftigten produziert das 1879 gegründete Unternehmen Rosenthal an den beiden Produktionsstandorten in Selb und Speichersdorf rund 13 Millionen Artikel jährlich, darunter Porzellan für den gedeckten Tisch und das gehobene Interieur, Geschenkartikel, Lampen, Vasen, Kunstobjekte und dergleichen mehr. Von der erlesenen Qualität der Produkte künden weit mehr als 500 Designpreise.

Aber Qualität alleine reicht in einem hart umkämpften Markt nicht aus, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, wie Gerhard Limmer, Director Manufacturing & Purchasing bei der Rosenthal GmbH betont: „Natürlich stehen in erster Linie Design und Qualität der Produkte für unseren weltweiten Erfolg. Aber ohne die typischen Tugenden Liefertreue, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität geht es auch bei uns nicht. Deshalb nutzen wir schon sehr lange die Möglichkeiten der Robotik und haben uns kürzlich zur Investition in neue, hocheffiziente Produktionsanlagen mit weitaus leistungsfähigeren Sechsachsern von Stäubli entschlossen.“ Die neuen Roboter kommen bei den zwei völlig unterschiedlichen Produktionsverfahren Hochdruckgießen und Trockenpressen zum Einsatz.

Vollautomatisierte Handhabung nach dem Hochdruckgiessen

Bei diesem Gießverfahren zur Herstellung von eckigen und ovalen Platten wird der flüssige Porzellanschlicker in eine zweigeteilte, poröse Kunststoffform gepumpt und unter Druck gesetzt. Durch die offenen Porenkanäle kann das Wasser entweichen, während die Porzellanmasse in der Form zurückbleibt. Die Entnahme des Artikels aus der geöffneten Form sowie weitere Nachbearbeitungsschritte fallen heute in den Aufgabenbereich eines Roboters.

Bei den beiden neuen Hochdruckgussanlagen verfolgte man das Ziel, möglichst viele Arbeitsinhalte vom Roboter ausführen zu lassen. Die beste Voraussetzung dafür bot die Wahl eines möglichst vielseitig einsetzbaren Roboters mit großer Reichweite, hoher Tragkraft sowie der nötigen Präzision. Mit dem Stäubli RX160 war der geeignete Sechsachser schnell gefunden.

Das Arbeitsspektrum des RX160 umfasst die Entnahme des Bauteils aus dem Werkzeug, das Entfernen des Angusses, das Infrarot-Trocknen, das Verschwammen sowie die Rückführung des Artikels in den weiteren Produktionsprozess. Um das gesamte Arbeitsspektrum ausführen zu können, sind die zwei baugleichen Zellen mit einem automatischen Werkzeugwechselsystem ausgestattet, an dem sich der Roboter den gerade benötigten Greifer selbst abholen kann.

In den Druckgießzellen punkten die großen RX160 mit ihrer Reichweite von 1.710 mm, die es ihnen erlaubt, alle Stationen problemlos anzufahren. „Zudem kommt es beim Einsatz an diesen Linien auf die Faktoren Präzision, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit an. Auch in diesen Punkten erfüllen die Roboter unsere Erwartungen mit Bravour“, so Rosenthal Automatisierungstechniker Manuel Weiß.

Produktivität beim Trockenpressen gesteigert

Eine weitere Rosenthal-Produktionslinie belegt, welches Potenzial die Automatisierung mit modernen Robotern beim isostatischen Trockenpressen bietet. Dieses Verfahren dient der Herstellung von Tellern. Zur Anwendung kommt ein Porzellangranulat, das in einem Werkzeug unter hohem Druck von circa 280 bar sehr gleichmäßig verdichtet wird. Das Pressen ist ein besonders rationelles Verfahren. Es bietet neben einer Reihe von Vorteilen auch Qualitätsverbesserungen: Die Teller und Platten sind sehr homogen und gleichmäßig.

In der Trockenpress-Anlage kommen drei baugleiche Stäubli TX90 Sechsachser zum Einsatz. Für die Wahl dieser Modelle sprachen deren hohe Performance und Präzision, aber auch die geschlossene Bauform mit hoher Resistenz gegen Staub und Schleifpartikel. Alle drei Roboter übernehmen ein identisches Aufgabenspektrum.

Im ersten Schritt holt ein Roboter mit seinem Vakuumgreifer einen unbearbeiteten Teller von einem Rundtisch ab und fährt damit zu einer Schleifstation. Hier führt der TX90 den Teller präzise am Schleifband entlang, bis der Pressgrat komplett entfernt ist. Danach steht das zweifache Verschwammen der Außenkontur sowie des Bords auf dem Programm. Hierbei muss der Stäubli Roboter den Teller mit exakt definierter Kraft an den rotierenden Schwämmen entlang bewegen. Dieser Prozess ist für das Erscheinungsbild des fertigen Porzellanprodukts von entscheidender Bedeutung, weshalb der hervorragenden Bahntreue der Roboter eine besondere Bedeutung zukommt.

Nach diesem Arbeitsschritt schleust der Roboter den bearbeiteten Teller über den Rundtisch wieder in den weiteren Produktionsablauf ein, bei dem als nächstes der erste Brand bei Temperaturen von maximal 950 Grad Celsius erfolgt. Anschließend steht das Glasieren des Artikels an, ehe dieser abschließend den mehrstündigen Glattbrand bei maximal 1.400 Grad durchläuft.

Stäubli TX90 indusrial robot in porcelain production
Präzise Stäubli Sechsachser TX90 sichern beim Trockenpressen perfekte Qualität der Teller durch sorgfältiges Verschwammen.

Roboter sorgen für ein Höchstmass an Flexibilität

„Derzeit sind auf der Trockenpress-Linie rund 400 verschiedene Produktvarianten hinterlegt. Bei stark schwankenden Losgrößen können Produktwechsel mehrmals täglich anstehen. Hier macht sich die enorme Flexibilität der Roboter bezahlt, bei denen wir im ungünstigen Fall die Vakuumgreifer wechseln müssen. Viele Produktvarianten lassen sich aber mit ein und demselben Greifer handhaben“, betont Weiß. Beim Einlernen neuer Varianten hingegen profitiert man bei Rosenthal vom einfachen Teachen der Roboter sowie von den Möglichkeiten der Offline-Programmierung.

Insgesamt verlassen je nach Produktvariante zwischen 500 und 1.000 Teile die Trockenpress-Linie pro Schicht. Der Einsatz moderner, leistungsfähiger Robotik hat bei Rosenthal die Gegebenheiten in der Produktion auf den Kopf gestellt. Waren in der Vergangenheit die Roboter der limitierende Faktor hinsichtlich des Outputs, sind es heute die Pressen. Das hat immense Auswirkungen auf die Produktivität, die dank state-of-the-art-Automation um bis zu 20 Prozent höher liegt.

Doch die Steigerung der Wirtschaftlichkeit war nicht der einzige Aspekt für die getätigten Investitionen, wie Gerhard Limmer betont:

 

Mit den überlegenen Stäubli Robotern und ihrem exzellenten Bahnverhalten können wir heute deutlich anspruchsvollere Porzellanprodukte mit komplexeren Formen automatisiert bearbeiten. Eben diese Passion für Perfektion und die Realisierung immer neuer Qualitäts- und Designmaßstäbe werden auch in Zukunft den Wettbewerbsvorsprung unseres Unternehmens sowie die Produktionsstandorte in Deutschland sichern.

Stäubli RX160 robotic arm in porcelain productionStäubli RX160 robotic arm in porcelain production

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über Neuigkeiten informiert zu werden

Datenschutzerklärung

Stäubli takes your personal data privacy seriously. Please read on to find out more about Stäubli’s privacy policy. Stäubli’s privacy policy is intended to provide information about how Stäubli processes the personal data that is collected as you browse this website. 

Personal Data

The term “personal data” refers to any information that is not otherwise available publicly and that can be used to identify you directly or indirectly, such as your name, address, e-mail address, or telephone number.  

Data Collection and Use

Stäubli collects personal data when you complete the contact forms on this website. When you register, you will be asked for information such as your name, e-mail address, the name and address of your company, and your telephone number. Stäubli also automatically receives information from your computer and browser, including your IP address, which pages you visit, the length of time you spend on the site, and any documents you download. All personal data is collected, stored, and used by Stäubli to enable us to process your contact and/or registration request (whether or not you have opened a user account; which access rights have been granted), allow you to access the Stäubli partner database, and provide you with the latest information on Stäubli products and services (newsletters on new products, trade fairs, etc.).  

Data Sharing and Disclosure

Stäubli will never rent, sell, or share your personal data with, or disclose your personal data to, other persons or companies outside of the Stäubli Group, except to comply with legal obligations imposed on Stäubli (for example, responding to a judicial order), to exercise its rights, or to defend itself against legal actions. Some companies within the Stäubli Group are located outside the European Union, in countries that do not have personal data protection legislation equivalent to that applying in the European Union. The Stäubli Group has implemented the necessary safeguards to supervise such transfers to a third country. Information on the safeguards implemented for this purpose is available upon request by contacting data.privacy@staubli.com.  

Data Storage Period

Your personal data will be held by Stäubli for the time necessary to fulfill the purposes identified.  

Right of Access to And Rectification or Erasure of Personal Data and the Exercise of the Right to Object

You have the right to access, rectify, object to, restrict, or erase all personal data concerning you that has been collected as part of your request for contact and/or registration with the Partner Database, and you also have the option of requesting Stäubli to stop sending its newsletters to you. The latter can be done by clicking on the unsubscribe link at the bottom of each newsletter sent to you. You also have the option to withdraw your consent or to withdraw your consent to the processing to which you have previously agreed. You have the right not to be the subject of an individual decision that is based solely on automated processing, such as profiling. You can request the portability of data concerning you.You may exercise these rights at any time by sending a letter setting out your request to the following address: STÄUBLI TECHNOLOGY & SERVICES, Data Privacy, 7, Avenue du Pré Closet, Parc d’activité des Glaisins, CS 50329, 74943 Annecy-Le-Vieux, France, or by e-mail to data.privacy@staubli.com. In order for us to process your request, you must accompany this letter or e-mail with the elements required to identify you as the holder of the user account in question (username, password, etc.). You have the right to lodge a complaint to the competent supervisory authority responsible for the protection of personal data.  

Security and Confidentiality

Stäubli is committed to protecting your personal data and maintaining its quality, integrity, and confidentiality. Stäubli therefore allows access to your personal data solely to employees who need to consult it as part of their mission. These employees are subject to confidentiality agreements concerning processed personal data, and are aware of the risks and obligations related to processing personal data. Stäubli has also implemented physical, electronic, and administrative safeguards that comply with the legal requirements in place to protect your personal data.  

Changes to the Personal Data Privacy Policy

Stäubli reserves the right to amend its policy on personal data. In the event of an amendment, a notification regarding the new privacy policy will appear upon connecting to this website.  

Questions, Complaints, and Suggestions

Should you have any questions or suggestions regarding Stäubli’s privacy policy, please contact us at the following postal address: STÄUBLI TECHNOLOGY & SERVICES 7, avenue du Pré Closet Parc d’activité des Glaisins CS 50329 74943 Annecy Le Vieux, France Or send an e-mail to data.privacy@staubli.com.  
* Pflichtfelder Ein Fehler ist aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.
Schön, dass Sie bei uns interessieren.
Sie werden also informiert, wenn eine neue Ausgabe online wird.
* Pflichtfelder Ein Fehler ist aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ihre Nachricht wurde an unseren Team gesendet und wird so bald wie möglich geprüft.

Stäubli verwendet Cookies zur Verbesserung Ihres Onlineerlebnisses und zur Erhebung von Besucherstatistiken. Mit der weiteren Nutzung dieser Website akzeptieren Sie unsere Cookie Policy. Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie Ihre Cookie Einstellungen anpassen.

Ich stimme zu.
dolor. Sed mi, diam id lectus consequat.